This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:与5位符号"MII"接口交替

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356571/dp83843-alternates-with-5bit-symbol-mii-interface

器件型号:DP83843
主题中讨论的其他器件: DP83869

希望在已停产的现有设计中替换以太网 PHY 器件的非 TI  

我找到了 DP83843、它确实很实用。 主要要求是光纤支持、使用 特殊的5位代码、符号 中继器模式(100Base-X)通过 MII

我知道这是一款成熟的器件、但诸如 dp83822等较新的替代器件不提供5位符号接口。

您对较新的 TI 器件有什么建议吗? 您还可以提供  DP83843的估计使用寿命、对我们的需求而言、仍然适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我无法评论有关此器件的任何寿命问题、因为本论坛将讨论更多的技术应用。 我建议联系您当地的现场联系人以获取相关信息。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您的回复。 您能否确认 TI 是否 有 任何具有光纤支持和5b 符号接口的较新产品?

    此致

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我不知道有任何新器件支持这两种特性。 对于 FX 支持、我们提供了 DP83822和 DP83869。

    此致、

    格罗姆