This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:我想问一个 ESD 抑制器

Guru**** 2929920 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E001-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357201/esd122-i-would-like-to-inquire-about-an-esd-suppressor

器件型号:ESD122
主题中讨论的其他器件:TPD2E001-Q1

我想询问使用以下规格的 ESD 抑制器。
- ESD 能力:-/+ 30kV 或以上
-低电容: 0.35pF
- AEQ-200(汽车零部件)
-生产不得在中国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们拥有的在中国制造/生产的最接近的器件是 TPD2E001-Q1。 其规格如下:

    ESD:8kV 接触放电/15kV 气隙放电

    电容:1.5 pF

    AEC Q101

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致!

    麦肯齐