This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:使用共模扼流圈实现直流去耦

Guru**** 2385900 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD8000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1350392/thvd8000-decoupling-dc-with-common-mode-choke

器件型号:THVD8000

我们希望将 THVD8000用于直流电力线的 RS485通信。

为电力线加载高达12A 的电流。为了降低成本、我想用一个共模扼流圈替换两个单一去耦电感器、如以下所示: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/75687/data-over-dc-power-line-using-rs485-2-wire

有什么注意事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    请给我一两天时间与一位同事核实情况。  

    很抱歉耽误你的时间。

    -鲍比  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    很抱歉耽误你的时间。

    不可以、您不能使用共模扼流圈来代替电感器-您所指的链路不是使用共模扼流圈-它们是差模扼流圈(点在原理图符号的另一侧)。 它们需要是差分信号、因为它们要阻断的信号是差分非 共模(它们用于阻止主要为差分的 A - B 信号)。 本质上、您可以使用耦合电感器-但它们必须是差动的。

    此致!

    帕克·道德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。 图中显示的是差模扼流圈、但文本明确表示为"共模扼流圈"。 因此文本一定是错误的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    没问题-我不知道他们为什么把它放在案文中-我理解混乱。

    共模扼流圈用于 THVD8000应用(或总线供电-但通常 THVD8000优于总线上的标准 RS 至485)  -但更多的是在共享总线上减少共模噪声-因此,如果使用共模扼流圈 ,它不是耦合网络的一部分,而基本上只是线路上的一个滤波器。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森