This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LMH1297:为什么要注意回波损耗性能?

Guru**** 2955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357150/faq-lmh1297-why-should-i-pay-attention-to-the-return-loss-performance

器件型号:LMH1297

当信号通过两条不同的传输线路时、根据这两种介质的阻抗差异、信号可能会被反射。 回波损耗是反射信号与发射信号之比。 如果信号在没有反射的情况下通过、则回波损耗为负无穷大。 另一方面、如果所有信号都被反射、则回波损耗为0dB。  

如果在其频率带宽上有不良的回波损耗信号、则不会通过。 下面是一个回波损耗较低的眼图。 由于回波损耗较差而未传输信号的频率分量、因此眼图失真。

另一方面、具有良好回波损耗的同一信号会使信号及其谐波通过介质、其眼图如下:

因此、每当我们从一种传输介质到另一种传输介质时、都必须密切匹配阻抗、这一点很重要。 以下是一些通用指南:

1)。 联系连接器或电缆供应商、为您正在使用的连接器获得优化的反焊盘或 PCB 布局。 连接器 防焊盘阻抗应与通向此连接器的传输线路阻抗相匹配。  

2)。 建议进行 PCB 布局仿真、以确保保持目标阻抗、并通过信号路径减少不同元件或无源器件的寄生。

3)。 缩短布线长度、以最大限度地减少相邻布线或元件引起的负面影响。

4)。 使用 VNA 和 TDR 分析阻抗的不连续性。 使用这些知识进行您的下一个 PCB 设计。

5). 使用具有额外回波损耗裕量的器件来补偿回波损耗下降

6)。 在高速焊盘下留出空隙以减少寄生效应

此致、Nasser