This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DP83869HM:桥接模式澄清

Guru**** 2945350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357479/faq-dp83869hm-bridge-mode-clarification

器件型号:DP83869HM

DP83869HM 支持两种类型的桥接模式、可在两种 MAC 接口类型之间转换数据。 这两种类型是:

  • RGMII 转 SGMII 模式
  • SGMII 转 RGMII 模式

命名约定暗示了 MAC 到 PHY 以及 DP83869HM 的功能根据所选模式而变化。 如需更多信息、请参阅  数据表的电桥模式部分。

本常见问题解答的目的是澄清数据表中误导性的寄存器设置。 DP83869HM 具有多种不同的工作模式、可通过调整 OPMODE 来配置这些模式。 这可以通过写入寄存器0x1DF 进行调整。

使用桥接模式时、OPMODE 应配置为0x3。 寄存器0x1DF 的位6可确定进入哪种类型的桥接模式。    翻转了 SNLS614C 中位6的位说明。 下面列出了正确的表。 这意味着:

  • 寄存器0x1DF = 0x0043
    • 将 DP83869HM 配置为 RGMII 转 SGMII 桥接器  
  • 寄存器0x1DF = 0x0003
    • 将 DP83869HM 配置为 SGMII 转 RGMII 桥接器
位 字段 类型 复位 说明
15-9 保留 R 0h 保留
8-7 保留 R 0h 保留
6 桥接模式 RGMII_MAC R/W 1小时

0h = SGMII 至 RGMII 桥接

1h = RGMII 至 SGMII 桥接

5 RGMII_MII_SEL R/W 0h
4 保留 R 0h 保留
3 保留 R 0h 保留
2-0 CFG_OPMODE R/W 0h

运行模式

0h = RGMII 至铜缆

1h = RGMII 至1000Base-X

2h = RGMII 至100Base-FX

3h = RGMII 至 SGMII

4h = 1000Base-T 至1000Base-X

5h = 100Base-TX 转100Base-FX

6h = SGMII 连接到铜缆

7h =保留