This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:具有更低钳位电压的类似器件?

Guru**** 2676675 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358641/tpd4e02b04-similar-device-with-lower-clamping-voltage

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:TUSB522P

您好!

我正在寻找一款 ESD 保护器件、与 TUSB522P 搭配使用。 该器件的数据表推荐使用工作峰值电压>= 1.3V、击穿电压>= 2.3V 且钳位电压<=4.0V 的器件。 理想情况下、该器件应具有4个通道。 TI 是否有这样的器件?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    目前、TI 没有满足所有这些规范的器件。 ESDS314 最接近的总体规格匹配项、在1A Ipp 下具有5V 钳位电压(3.6Vrwm 和4.5V 最小 VBR)、 TPD4E02B04 是我们与数据表中推荐的4通道器件的最佳 P2P 匹配产品、在1A Ipp (3.6Vrwm 和5.5V 最小 VBR)下具有6.6V 钳位电压。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh!