This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:上电期间的寄存器设置时序

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1340373/dp83822i-register-setting-timing-during-power-up

器件型号:DP83822I

大家好、Gerome

关于相关主题、我们还有2个其他问题。

1.在上一主题中、您已告知我们、除 SNLS505G 第12页的脚注3之外、您无法提供更多信息、
但客户在回答问题后又问了一个问题、因为这些信息对他们来说是绝对必要的。

q:在图7-1中、DP83822I 如何设置寄存器0x421的位1:0。 加电时序?

很抱歉给您带来麻烦、如果您能向我们提供一些相关信息、我们将不胜感激。


图7-1中2.了与 MDIO 通信相关的其他电阻。 加电时序?

谢谢。

搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否参考以下脚注:

    优先选择在 VDDIO 斜坡完成后斜升 AVD、以避免在任何临界情况下错误检测 VDDIO 的低电平。

    1、PHY 上电后、寄存器被设置。 寄存器准备好访问通常需要~200ms。  

    2. MDIO 通信只需要在 MDIO 线路上有一个2.5 kΩ PU 电阻,MDC 不需要任何 PU/CPU PD 电阻。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro

    感谢您的评论。

    关于您的评论、

    ・图7.1上的"~200ms"是指 T2、是不是正确?

    在 D/S 中、MDIO 线路・需要2.2kΩ PU 电阻器。 哪一项是正确的?

    谢谢。

    搜索  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    正确、200ms 指图7.1中的 t2

    是的、D/S 正确、请原谅我的拼写错误。 这是一个 2.2k Ω μ A pu ,不是2.5 kΩ。

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro

    感谢您的评论。

    关于我在下面这个主题的问题,有一个错别字。

    2.有其他 寄存器 在图7-1中设置的与 MDIO 通信相关的所有内容。 加电时序?

     我     由此引起的混淆感到抱歉...(我不是指电阻器)

    非常感谢您能给我一些有关这方面的评论。

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    所有寄存器在 PHY 上电后都会设置、直到上电200ms 后才能访问这些寄存器。 我是否正确理解了您的问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro

    感谢您的评论。

    我真的很抱歉麻烦你,但我想问的还有一件事。

    DP83822I 是否通过直接检测 VDDIO 引脚的电压来设置寄存器0x421的位1:0?  

    谢谢。

    搜索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是内部信息。 您是否遇到任何功能问题?

    此致、

    阿尔瓦罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro

    我真的很抱歉我迟到了回复。

    "内部信息"是指机密信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    可以。

    此致、

    阿尔瓦罗