This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1785:没有获得互补信号

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD2410, AM26C31, SN65HVD1785, THVD2410V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358451/sn65hvd1785-not-getting-complementary-signal

器件型号:SN65HVD1785
主题中讨论的其他器件:AM26C31、、 THVD2410V、THVD2410

大家好!

我将重新创建 TTL 到 RS -422信号分离器。 第一个示例是使用 AM26C31创建的、运行良好。 我想让我的设计更加可靠、因此我选择了  SN65HVD1785。

不幸的是、它无法按我的预期工作。   

当没有信号时、输入 A 振荡、而不是处于高电平。

有数据传入时:

和更仔细查看:

我将 RE 和 DE 引脚拉至高电平、以便它只能以一种方式工作-我不想获得任何数据、只能在更远的距离向其他器件"广播"。

相同的电路、但采用 AM26C31 、可为我提供理想的差分输出、但不能防止我的电路发生总线短路(这是我真正需要的)。

进入 驱动器引脚的信号是0-5V 逻辑。

此设计可能有什么问题? 是否还有其他可能将 AM26C31替换 为 IC 以防止电路发生总线短路?

 

提前感谢您的回答、

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakub:

    首先、我会改用 THVD2410 (通常、THVD 器件是我们适用于 RS 至485型应用的出色器件)-可能还有 THVD2410V、但它的功能集可能过于庞大、无法满足您的需求-这是我们更新的、通常是更好的 SN65HVD1785版本。   与 SN65HVD1785相比、它可提供等同于改进的保护性能。  

    此外、每个信号所代表的颜色-我不确定每个信号具体是什么-我猜测粉色信号是"A"、但我不确定"B"。 如果您可以发送"A"、"B"和"D"图片、这对我非常有帮助、这样我就可以在传输期间看到整个信号。  

    尽管如此、我想细分一下问题是什么:

    1.我假设您的意思是"D"上没有输入信号、然后"A"会振荡-如果是这种情况、那么可以这样做、因为浮动的"D"输入意味着 A/B 上存在不确定的输出-这可能包括干扰/振荡行为。 这可以通过使用弱上拉电阻器将"D"连接到 VCC 来解决。 我只是稍感惊讶、这在 AM26C31器件上也不是问题、因为输入也不应该在该器件上保持悬空-这可能没问题-如果"D"一直保持悬空、我们只是不能保证它会处于定义状态。 无论使用何种器件、我强烈建议在"D"上使用上拉电阻、以确保始终具有定义的总线状态。 话虽如此、但看起来该信号确实存在其他问题。  

    2.在数据传输过程中的震荡看起来很奇怪,有没有高电流或高数据率的信号在线路附近传输,可能会造成干扰? 您是否还可以附加 IC 顶部的图片、以便我能看到其标记-我要在系统中追溯该部件、以确保其是合法设备。 另外、正如我之前所说的、标记每个信号并在可能的情况下显示"D"输入以及"A"和"B"输出对于查看输入信号是否存在相关问题非常有帮助。  

    3.当你说"防止短路"时,你到底是什么意思? 我之所以提出这个问题、是因为从最严格的意义上讲、此线程中的所有三个器件都具有某种形式的短路保护-我想说、由于 RS -485的要求+添加的故障、SN65HVD1785和 THVD2410/THVD2410V 的保护更加稳健 保护-而 AM26C31采用的是 RS–422、通常比 RS–485稳健-但我想了解在您想要"短路保护"时具体意味着什么。  

    因此、请:

    a)标记示波器快照并在信号传输期间显示"A"、"B"和"D"、以便我可以看到整个传输设置并查看是否有任何可能导致此问题的输入信号消失。

    B) 故障器件顶部的图片、我可以看到器件标识、以便可以将其回溯到系统中

    C)我建议确保"D"不会悬空-因此最好为 VCC 提供上拉电阻(常见范围为4.7k 至10k)

    d)澄清"短路保护"的含义、因为每个器件都有一些短路保护。

    此致!

    帕克·道德森