This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:DPHY v1.1与 DPHY v1.2

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358160/sn75dphy440ss-dphy-v1-1-versus-dphy-v1-2

器件型号:SN75DPHY440SS

从视频源到接收设备的总长度为600mm、因此我打算在其中放置一个转接驱动器。

源视频数据采用 MIPI CSI-2 v1.3配置、可使用 D-PHY v1.2、1或2通道。 最大位速率为每信道1.5Gbps。

根据 DPHY440SS 数据表:DPHY440SS 是一款1至4通道时钟 MIPI DPHY 转接驱动器、用于重新生成 DPHY 信令。 该器件符合 MIPI DPHY 1.1标准、可用于数据速率高达1.5Gbps 的 MIPI CSI-2或 MIPI DSI 应用。

SN75DPHY440SS 是 MIPI DPHY 1.1而不是1.2是否重要?

它在什么条件下工作还是失效?

似乎没有兼容 DPHY 1.2的等效 SN75DPHY440SS 版本-是否有其他 IC 来执行转接驱动器任务?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440仅兼容 DPHY1.1。 即使 源是 DPHY1.2、它也应该与 DPHY1.1向后兼容。 为了使用 DPHY440、您必须确保源代码在 DPHY1.1下运行。

    很遗憾、我们的产品系列中没有 MIPI DPHY1.2重计时器。

    谢谢

    大卫