This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:IBIS 模型错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353483/tca39306-ibis-model-error

器件型号:TCA39306
主题中讨论的其他器件: TCA9617B

您好!

我对使用 IBIS 模型的 ADS 仿真非常陌生。

目前我无法使用为 TCA39306提供的 IBIS 模型设置任何 ADS IBIS 信号完整性组件。 在使用器件 IBIS 文件设置通用 IO 模型时、我会收到以下一组警告/错误:

我尝试过其他 ADS 模型信号完整性组件、但没有效果。

我犯了一个明显的错误吗? 是否可能我没有在 ADS 中为此器件类型使用正确的 IBIS 组件?

我还尝试了单输入、输出模型和灌电流 IO、输入和输出模型。

 非常感谢 TI 在通过 TCA39306设置此信号完整性仿真时提供的任何帮助。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您是否拥有可用的 IBIS 原理图图片? 如有需要、请发送电子邮件至 t-townsend@ti.com。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    此时实际上没有原理图。 我正是在其中放置 IBIS SI 组件:

    并且无法将其链接到 IBIS 模型。 我想即使您可以指出我应该将 IBIS SI 组件与该特定模型配合使用、这会有所帮助。 在原理图中、您可以看到不同的 TI 元件、I2C 缓冲器、TCA9617B 和 SI 元件 ibis_io_open-sink、我能够链接 IBIS 文件。  

    我的问题是、对于 TCS39306、我似乎无法找到要使用的 ADS IBIS 组件以便可以链接 IBIS 模型、我尝试过的每个人似乎都抛出了某种不兼容错误。

    谢谢!

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    当我进一步研究这一点时、似乎所有 I2C 引脚都与终端器元件相关联。  这样看起来只能对它们加载总线的方式进行建模、但由于这些基本上是 I2C/I3C 中继器、我希望我可以 对它们的 I/O 功能进行建模。   另一个选项是串联开关型号类型,该类型与广告 ibis SI 托盘中的任何可用 SI 组件不一致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    建议使用 serial_switch 模型、因为这些模型是电平转换应用所需的开关功能。 需要在模型的两侧都包含上拉电阻器、以确保仿真正常工作。  

    这是我使用串联开关模型1p5V 的原理图图片  

    带有相应的仿真

    我正在仿真1.2V 到3.3V 的电平转换。  

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    感谢您的答复。  

    在开始使用此零件进行仿真时、对我来说、已经跑了几英里了。

    我还有一个有关 TC39306的问题。

    我使用它的原因是、我有 很长的 I2C 线路、其中有许多节点、并且希望跨多个驱动器分解电容以保持一定程度的信号完整性。

    我以前使用 SPI 缓冲器/电平转换器做过类似的事情。

    我从未尝试过 I2C、我担心这种风格的电平转换器/开关仅用于电平转换、实际上不能提供我需要的额外驱动强度。  

    我想把这个芯片当成 I2C 中继器来处理、这样中继器的两侧基本上可以有400 pF 的电容。

    这款芯片适合这种应用吗?

    谢谢。

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Matthew、

    TCA39306将无法缓冲 I2C 信号、它是一种无源转换器、本身没有驱动强度。 您需要查看 I2C 缓冲器、如 该 TI 登录页面上列出的缓冲器。

    此致、

    插孔