This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:关于 VOD

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358074/am26lv31-about-vod

器件型号:AM26LV31

大家好、我可以提一个有关 AM26LV31的问题。

我的后端伺服控制差动输入需要2.5-3.8V 的 VT 值、

1) 1)请问此芯片的差分输出电压是否可以满足要求? 我已经确认了数据表、它似乎只是1.5V?

2) 2)我在测试基板上测试了 AM26LV31IDR 的输出、使用差分探头测得的差分电压实际上为3V 数据表上的内容与实际值之间是否有差异? 我的测试是否不准确?

3)这个芯片是3.3V 电源,同样 AM26LV31E 也是3.3V 电源。 我觉得后者的 VOD 要大得多。 为什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有。我不会使用此器件、因为根据我们对于此器件的规格、VOD 可能低至2V、因此如果没有足够的驱动强度、我们会在数据表中指出该值。  

    2.数据表包含测试的测试设置、如果您的测量值不匹配、我们不能保证一定的行为-另外、典型测量值也不能保证、并且最小值/最大值是测试范围内的值。 根据您加载输出的方式、负载电流极小的标准典型测量值将更接近 VCC。 我们的测试在差分输出之间使用100 Ω 负载、因为这就是 RS 至422总线的设置方式-这是一个 RS 至422器件。   

    3. 这实际上取决于您如何加载器件-如果您测量开路电压、看到该电平可能并不疯狂。 但是、如果您想向我发送该装置顶部的图片、以便我可以检查它是否合法-虽然我认为不存在问题、但我很快就可以检查。  

    最终、我不会使用该器件或任何 RS RS - 422/RS-485器件(它们都有相同的问题- RS - 485可能会稍微好一点、但不足以保证性能)、 如果您需要这么高的电压阈值、除非您在接收器附近安装了某种类型的线路驱动器来提高电压、以确保处于正确的电压水平、因为您有可能在应用所需的 VT 水平下下降、 所追求的目标。  

    此致!

    帕克·道德森