This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:MAX3232MDBREP

Guru**** 2926600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358326/max3232-max3232mdbrep

器件型号:MAX3232

尊敬的团队:

我是来自 Medha Servo Drives pvt.LTD 的 Murari Divya、我们正在使用 产品编号: MAX3232MDBREP 系统之间的主链路、用于监控是否显示控制信号。

该部件在运行一段时间后出现问题。

根据规格、数据表中提到的最大数据速率为150Kbps。

在我们的应用中、我们使用的数据速率为115.2Kbps。

此器件是否支持/适用于我们的应用?

请检查并确认...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murari:

    您的应用中包括布线和 PCB 在内的总线总电容是多少?  

    最大速度取决于特定的容性负载、如果超过该负载、则可能会出现问题。  

    此致!

    帕克·道德森