This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320-SLIMSAS-EVM:纤薄 SAS 引脚排列查询

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357644/ds320-slimsas-evm-slim-sas-pinout-query

器件型号:DS320-SLIMSAS-EVM

您好!

该板中使用的 Slim SAS 连接器是否具有标准的 SFF-8654引脚排列?
由于用户指南中提到的引脚排列与标准引脚排列不同、所以存在正负信号交换。
示例:在标准引脚排列中
        A2:PeRP0
        A3:PeRN0
       在用户指南引脚排列中
        A2:PeRN7
        A3:PeRP7

请说明这两种不同引脚排列之间的差异。

此致、
维奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vinay。

    引脚排列符合 U2 NVMe 接口、因此可交换或交换通道。 在 PCIe 协商的轮询状态期间、这可以协商。

    此致、Nasser