This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:重定时器固件支持

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357587/ds160pt801-retimer-firmware-support

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT

大家好、团队

我们下载以下固件:

DS160PT801.hex

DS160PT801_1x1.hex

DS160PT801_1x16_Alt.hex

DS160PT801_1x16_SRIs.hex

DS160PT801_4x4.hex

DS160PT801_C0.hex

DS160PT801_Compliance 十六进制

我们需要知道哪一款适合我们的设计。

我们使用  DS160PT801 x 1件设计具有 SlimSAS 8i 插件卡的 PCIe x8接口来扩展 PCIe 信号。

它使用共时钟模式和内置引脚接头来设置 x8或 x4的宽度。

我们需要 x8或 x4、x4的宽度来提供热插拔功能。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS160PT801_5F00_X8.hexGreetings

    通过来自 NVMe 的现有信号支持热插拔。 请注意 DS160PT801 EVM 原理图。

    您可以将 DS160PT801_4x4.hex 用于 X4。

    请注意针对 x8支持的编程指南。 寄存器0XF2和0XF3指定配置设置-例如 x8。 可以使用 SigConArchitect GUI 生成 x8 EEPROM。 并对 EEPROM 器件进行编程。

    此致、Nasser