This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8043A:更改配置参数

Guru**** 2923340 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1348381/tusb8043a-changing-configuration-parameters

器件型号:TUSB8043A

尊敬的所有人:

我们使用具有有源光缆的 TUSB8043A 作为上行端口。
现在、我们的电缆制造商要求我们更改以下参数:
 均衡
 近端串扰
 阻抗电压补偿

我们怎么能做到这一点呢?

我们没有 EEPROM、但有一个可访问 μ I²C 端口的微控制器。

是否有工具可用于读取其实际(默认)设置?

此致
弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank:

        无法更改 TI HUB 的这些参数。 2.5GHz 下该电缆的插入损耗是多少? 如果插入损耗小于7.5dB、它应该起作用。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的答复。 我将与我们的电缆制造商讨论这一点。

    此致、Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 获得电缆信息后、请向我发送更新信息。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?