This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10002:TLK10002相关问题

Guru**** 2925400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357734/tlk10002-tlk10002-related-issues

器件型号:TLK10002

您好  

TLK10002能够以最高速度使用差分电缆传输多远? 手动操作中的10G 数据是否有效?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10Gbps 是在此器件的 HS 侧可以传输的最快速度。 遗憾的是、我们尚未表征 TLK10002可以传输多远的信号。 该器件具有可配置的前体、后 cursor1和后 cursor2抽头、可调优 HS TX 信号。

    此致!

    卢卡斯