This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:与其他供应商缓冲器一起使用

Guru**** 2918690 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357919/tca9803-use-with-other-vendor-buffers

器件型号:TCA9803

是否有白皮书或其他资源讨论了将 TCA980x 与 LTC4300等其他供应商 I2C 缓冲器搭配使用?  在我们的方案中、VPX 机架中的单板计算机使用 LTC4300A-1、我们正在考虑在其他卡上使用 TCA980x。  只要 TCA980x 的 A 侧连接到 LTC4300、是否存在兼容性方面的任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Russell、

    遗憾的是、我们无法提供任何文档来说明如何  使用其他供应商 I2C 器件来配置 TCA9803。 不过、  只要 B 侧未连接到另一个内部/外部电流源缓冲器、TCA9803就可以串联使用-这在数据表的第10.2.4节中进行了说明。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。