This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:"0""R""""1"和 FULLAEQ 问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357498/tusb1142-0-r-f-1-and-fullaeq-questions

器件型号:TUSB1142

大家好、

我有两个问题。

1.我看到 VIO_SEL、MODE 可以在 不同的设置中设置"0""R""F""1"。 我认为0是下拉至 GND。 F 悬空。 1是上拉至 Vcc。 这里的 R 是什么? 对于"1"和"0"、我们不需要放置任何上拉/下拉电阻、对吗?

2.这些 FULLAEQ 设置有什么区别? 如何设置它?

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    Unknown 说:
    1. 我看到 VIO_SEL、MODE 可以在 不同的设置中设置"0""R""F""1"。 我认为0是下拉至 GND。 F 悬空。 1是上拉至 Vcc。 这里的 R 是什么? 对于"1"和"0"、我们不需要放置任何上拉/下拉电阻器吗、正确吗?

    有关4级引脚配置、请参阅表7-1。

    [报价 userid="424310" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357498/tusb1142-0-r-f-1-and-fullaeq-questions ]这些 FULLAEQ 设置有什么区别? 如何设置它?

    AEQENZ/SDA 会启用自适应 EQ。 启用 AEQ 后、TUSB1142 从最低的 EQ 值开始、然后在所有 EQ 组合中进行扫描、直到达到 AEQCFG 引脚配置的设置。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢快速响应。

    1.如果我们使用引脚搭接模式而不是 I2C 模式、我们如何设置 VIO_SEL 引脚?

    2.您有没有设置 AEQCFG 的建议? 不确定设计规则。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    在引脚搭接‘下、您可以将 VIO_SEL 设置为"F"。

    ‘AEQCFG、我在 PCB 设计中会同时具有上拉和下拉选项、但最初会将其设置为"SF"以自适应扫描9个 EQ 设置。

    谢谢

    大卫