This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:DP 双速率转双链路 DVI

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP128A, SN75DP139, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357131/sn75dp128a-dp-dual-rate-to-dual-link-dvi

器件型号:SN75DP128A
主题中讨论的其他器件: SN75DP139TFP410

您好!

SN75DP128A 是否处理 R、G、B、CLK 数据类型。 我读取此器件仅为 DP 1.1a。 是这样吗? 根据我所读的内容、这不支持 R、G、B 数据应用。 我希望构建一个双 DP 图形路径、以在60Hz 下支持2560x1600并转换为双链路 DVI 输出。 关于这种可能的配置、是否有应用手册?  

我想知道的一种可能方法是使用 SN75DP128A Demux 驱动两个独立的 SN75DP139转换器、以为 DVI 双链路连接器创建两个单独的 R、G、B、CLK 信号集。 我想知道这是否可以构建并保持足够低的时滞。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾、我们  没有任何双链接 DVI 设备。 最接近的解决方案是 TFP410、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tfp410.pdf、但它只支持单链路。

    谢谢

    大卫   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 您或其他人可以对我提到的器件说些什么吗? SN75DP128A 应支持 DP 多路信号分离以支持双显示端口。 我的理解是、DisplayPort 数据协议应该与 HDMI/DVI 兼容。 我们需要在末端的双链路 DVI 中提供支持、频率为2650x1600、频率为60Hz。 这将需要两个并联的显示器端口通道。 SN75DP138应该处理从 DP 到 DVI 的任何电平转换。  

    有人能评论一下这种可能的配置吗?

    谢谢!

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    史蒂夫

    DP128A 是多路复用器、这意味着只选择了一个输出。 因此、要同时支持两个输出、需要一个 DP 分离器、这是我们的产品系列中没有的。  

    但对于  R、G、B 数据和时钟输入、DisplayPort 不支持此操作。

    谢谢
    大卫