This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:用于使外部 LED 闪烁的 LED_x 引脚配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1353891/dp83867ir-led_x-pin-configuration-for-blinking-external-led

器件型号:DP83867IR

您好、团队成员:


我们的客户正在考虑使用 DP83867IR。

然后、他们想制造可通过使用 LED_x 引脚的外部 LED 确认100BASE-TX/1000BASE-T 链路状态的电路。
此外、他们还希望使用 LED_x 引脚作为自举配置。

那么、您能否为该应用提供建议的电路?(当 VDDIO 为1.8V 时、使用3.3V 电源为 LED 并通过 LED_x 引脚输出控制晶体管?(与数据表 P55相同)

另外、以下是它们的配置。

  1. 默认为 LEDCR1和 LEDCR2
  2. LED_x 引脚模式配置如下所示
    1. LED_0:模式1
    2. LED_1:模式4
    3. LED_2:模式1

如果可能、您提供电阻分压器设置会非常有用、这可以在 DP83867ERGZ EVM 用户指南的 LED_STRAP 引脚上实现上述设置。

此外、您能否在100/100BT 断开连接时告诉我 LED_1/2状态(Hi-Z 或 LO)?
我们知道有 PD、但我们想知道输出逻辑电路状态。

此致、
仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    请参阅下面每个引脚的搭接网络:

    LED_0:无 PU 或 PD 电阻器、保持开路(模式1)

    LED_1:2.49k PU、无 PD (模式4)

    LED_2:无 PU 或 PD 电阻器、保持开路(模式1)

    默认的 LEDCR1和 LEDCR2具有100Base-TX 和1000Base-T 链路状态 LED 是有效的。

    在所有链路或无链路情况下、请将 LED 引脚视为高阻态。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:


    感谢您的答复。

    我们希望确认您关于"保留打开"和"无 PD "的建议。

    这两个意思是、您是否建议使用开路引脚和上拉引脚将 LED_x 引脚连接到晶体管的基座?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    是的、让我进一步澄清一下:

    -对于 LED_1,引脚将连接到一个2.49k pu 和晶体管的基极。

    -对于 LED_0和 LED_2,将只连接到晶体管的基极。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉我的回复由于日本是在假日季节。

    我们对您的后续回答有疑问。

    --------
    在所有链路或无链路情况下、请将 LED 引脚视为高阻态。
    --------

    我询问了 不喜欢状态的 LED 引脚状况、但我对您的回答的理解是、LED 引脚始终为高阻态、因为没有连接或扭结。
    如数据表所示、控制 NPN 晶体管则意味着 LED 始终亮起。
    因此、我认为在引脚搭接锁定之后、在未连接的情况下 LED 引脚可能有低电平活动。

    您能否 再次在取消链接期间确认引脚状态、以防万一?

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,栗木口山

    对于由此产生的混淆抱歉、我误解了 LED 引脚行为。

    根据中断和极性设置、LED 引脚在上电后始终驱动为高电平或低电平。 当未驱动引脚时、引脚的内部方案不会拉取或灌入任何电流。 由此、我们将非驱动状态视为高阻态。

    请告诉我、我是否可以进一步澄清。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan-San、

    我知道、输入条件下的 LED 引脚应像在锁存之前一样视为高阻态、但一旦像在锁存之后一样配置为输出、它就会变为高电平或低电平。

    此致、
    仓口和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuramochi-San:

    这将取决于 LED 的极性设置。 对于默认高电平有效的情况、我希望 LED 在锁存后为低电平、直到触发 LED 的中断条件。

    序列如下:高阻态(在锁存之前)->低电平(在锁存之后、而不触发中断)->高电平(在中断条件期间)

    谢谢!

    埃文