This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:帮助选择具有 RGMII 双 RJ45端口的合适以太网 PHY IC

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359086/dp83849if-help-in-selection-of-proper-ethernet-phy-ic-having-rgmii-dual-rj45-ports

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好、TI!

我们正在设计一个需要以太网连接的器件、以便与主机连接、我们需要一个 Phy IC、它们必须满足以下要求:

-数据速率(Mbps):1000 (或仅1000)

-接口类型: RGMII

-端口数:双端口(至少)

我之前提到了上面的器件型号、即 DP83849IF、它的所有功能都满足我们的要求、但我们需要 RGMII 接口类型和1000 Mbps 的数据速率、而这是那里没有的。

因此、请提供一些器件型号、以便我们可以选择任何一个最适合我们产品的器件型号。

正在等待您的回复。

非常感谢!

此致、

阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    遗憾的是、DP83849PHY 是唯一适合客户应用的双端口 PHY。 我们拥有的大部分 PHY 是单端口(DP83867和 DP83869)

    --

    此致、

    林希尔曼