This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 DP83TC811SWRNDRQ1将100BASET1设计为100BASE-TX、
按照数据表,我将引脚设置为图片
RX_D3引脚可以输出50MHz 时钟;PHYID1寄存器0x0002–PHY 标识符寄存器值为0x2000;
PHYID2寄存器0x0003 - PHY 标识符寄存器的值是0xA253、所以我认为芯片是正常的。
但当我读取 AUTO_PHY 寄存器0x018B–自主 PHY 控制寄存器时、值为0x001A、位6为0、器件处于受管操作中;
但我的 PIN6 (LED_1)没有任何连接,LED_1应该处于模式1,芯片必须处于自主模式;
BMCR 寄存器0x0000 -基本模式控制寄存器的值是0x2900,IEEE 掉电使我感到困惑。
为什么寄存器0x018B–自主 PHY 控制寄存器的值为0x001A?
您好!
寄存器 0x0467读取什么内容? 这是自举寄存器、 如果原理图正确且正确访问了 MDIO/MDC、则应表明 PHY 处于自主模式。
您可以根据以下检查清单检查原理图:
e2e.ti.com/.../DP83TC811_5F00_Schematic_5F00_Design_5F00_Review_5F00_Checklist-_2800_2_2900_.xlsx
此致、
梅利萨