This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:当为 VDD1P0提供1.1V 电压时

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358757/dp83867is-when-1-1v-is-supplied-to-vdd1p0

器件型号:DP83867IS

VDD1P0的建议运行条件为0.95至1.155V、但提供1.1V 电压是否有任何问题? 我们希望在1.1V 下运行以整合电源类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takefumi:

    只要电源电压容差不超过1.155V、就会发生击穿。 应该没问题。

    --

    此致、

    林希尔曼