This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83-Q1:用于24个 RGB 数据传输到 LCD 的 MIPI DSI 通道

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356578/sn65dsi83-q1-mipi-dsi-lanes-for-24-rgb-data-to-lcd

器件型号:SN65DSI83-Q1
Thread 中讨论的其他器件:SN65LVDS822

您好!

大家好。

我们计划将 SN65DSI83-Q1用于 MIPI 总线转 LVDS、随后 将 SN65LVDS822用于 LVDS 转 RGB (24位 RGB)转换、以与 LCD 显示屏(24位 RGB)连接。

我有以下澄清:

澄清说明:

我们是否可以将 MIPI DSI 总线的"2"通道用于24位 RGB 转换。 或者、我们必须使用 MIPI DSI 总线的所有"4"通道来连接到24位 RGB LCD 显示屏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要使用全部四个 LVDS 通道以匹配 LVDS 格式。

    从 DSI83-Q1数据表:

    从 SN65LVDS822数据表中:

    也没有我们可以支持2通道14位模式的 DSI -> LVDS 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复。

    根据您的回答、我有以下澄清。

    根据 SN65DSI83-Q1数据表:

    根据 SN65LVDS822RGZR 数据表:

    似乎(根据  SN65LVDS822RGZR 数据表)、如果我们使用通道 A0和 A2、则可将其连接到24位 RGB LCD 显示屏。

    但是、 SN65DSI83-Q1 未明确指定是否为 24位 RGB LCD 显示屏使用"2" MIPI DSI 总线通道(A0和 A2)支持。

    谢谢、Durgesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durgesh:

    DSI83-Q1只能支持3通道 LVDS (18bpp)或所有4通道 LVDS (24bpp)。 它无法支持24bpp 的2通道 LVDS、因此您需要使用4通道来与 SN65LVDS822进行 DSI 至 RGB 转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 由于不活动而关闭此线程