This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S009:对显示端口的 ESD 保护在我的信号中引入噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S009, TPD4E02B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358434/tpd8s009-esd-protection-for-display-port-introduce-noise-in-my-signals

器件型号:TPD8S009
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04

您好!  
我正在使用 DP 转 eDP 4通道接口板。  

为了实现 ESD 保护、我放置了 TPD8S009DSMR 器件以保护我的器件 、但我看到、当在电路板上焊接 TPD8S009DSMR 时、信号质量会变差。  

我在没有使用 TPD8S009DSMR 的情况下对其进行了测试、一切都正常。  
问题是、在 焊接 TPD8S009DSMR 时、我可以在我所使用的面板的视野范围内看到不稳定情况、这种情况类似于闪烁(垃圾等)。



5V 电压由和 LDO 提供、 也用于为 PWM 电路供电。  

你有什么建议吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    您能否确认您正在使用的 DisplayPort 版本? 我预计电容可能不足以支持数据速率。

    我期待您的回答、如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  
    它是迷你 DP 1.4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    感谢您提供这些信息!

    如上所述、TPD8S009DSMR 的电容过高、无法达到这些线路上的数据速度。 我们通常建议用于 DisplayPort 1.4保护的器件为 TPD4E02B04。 该器件的电容为0.25pF (TPD8S009的电容为0.8pF)、这使得该器件能够支持的数据速度差异巨大。 有关这方面的更多信息、请参阅标题为"高速信号的电容要求"的应用手册、该应用手册位于 DisplayPort 常见问题解答页面

    如果您有任何有关 DisplayPort 的其他问题或任何其他接口问题、此常见问题解答页面也是一个很好的资源!

    如果您有任何其他问题、或需要查找任何内容的帮助、请告诉我!

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    是的、有道理。  

    由于我使用4通道(8个信号)并且您推荐的 IC 只有4个通道,您是否具有相同的 TVS 封装,但是否具有8个通道?

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    遗憾的是、 在8通道配置中、我们没有任何足够低的电容器件。 我们有一个6通道器件( TPD6E05U06但此器件的电容为0.5pF、这可能与使用 TPD8S009时发现的情况相似、尤其是考虑到我之前提到的应用手册中概述的要求。

    此致、

    J·普拉盛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!   
    那么、我可以尝试在我的应用中  TPD4E02B04 适用于我的应用?

    谢谢。
    茨韦托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tsvetomir:

    是的、这是我们推荐的解决方案! 2个 TPD4E02B04将支持 DisplayPort 1.4的所有信号线。 为困惑道歉!

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛