This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418RTWR 散热焊盘-它是否未连接,还是可以连接至 GND?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358696/tca8418-tca8418rtwr-thermal-pad---is-it-no-connect-or-can-i-connect-to-gnd

器件型号:TCA8418

 TCA8418RTWR 数据表在器件下方显示了"散热焊盘"、但未提及该焊盘是否必须无连接或是否可以接地。  这些示例根本未显示连接。

TI 网站中的 WQFN24封装链接到"Ultra Librarian"、其显示"EPAD"为引脚25、在散热区域具有9个过孔。

 "EPAD"是否接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dave、

    两种配置都可以正常工作。 散热焊盘连接可以保持悬空或连接到 GND (不需要)。 此处提供的焊盘有助于与 PCB 进行热耦合。  

    有关其他信息、请参阅此常见问题解答。

    此致、

    插孔