This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD10-AEDT EP:所需热模型

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1336346/sn65hvd10-ep-thermal-model-for-aedt-icepak-needed

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: DP83867E、 TPS6594-Q1

您好!

我正在查找以下器件的热模型:

- RS485、器件型号:SN65HVD10-RS485 EP

该模型需要处于  .tzr 格式  以便能够将其导入模拟工具 AEDT Icepak。

我看到过旧的支持案例、其中您已经为其他工程师提供了这些"紧凑型热模型"。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    我们通常不会为商用器件提供此类模型。 您需要的器件是高可靠性器件、我可以问该团队、他们是否为该器件提供模型、然后联系您。

    编辑:我与高可靠性团队核实过,他们似乎也没有提供这些模型。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    感谢您的快速回复。 是否有可能为上述器件创建这样的热模型?

    在我的另一个案例"DP83867E:需要用于 AEDT Icepak 的热模型"中、似乎将为该组件新建一个热模型。

    或许同一个团队可以为 RS485创建热模型吗?

    B·米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    我可以尝试联系我们的设计团队、看看他们的 IDE 是否允许它们生成.tzr 输出扩展、但您感兴趣的器件是从2004年开始的。 因此我们不再拥有相应的设计文件。  

    我唯一的联系人是热建模团队的成员、但据我所知、他们只生成热参数以及我们提供的封装数据。 我不确定他们是否为客户生成了.tzr 文件。

    我将联系两个联系人、看看他们会 说些什么。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    热建模团队表示我们可以通过他们提出请求。 我已经与他们一起提交了一个 TT。

    在过去、我通常的热参数请求需要2周的时间才能满足、我不确定这一请求需要多长时间、但如果我们看不到任何内容、会在2周内跟进。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:   

    我们是否还可以为器件  PMIC TPS6594-Q1的热模型发出票?

    非常感谢。

    BR Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    您是否能够为此提交单独的 e2e 请求单? 我负责收发器设备、我真的不应该在我负责的设备之外提供支持。  我很肯定负责的小组可以帮助您提交 TT。

    您可以让他们返回到我或这个主题、这样他们就知道可以使用 TI 内部的 热请求 SharePoint 来完成此操作。 我相信他们所需要的是获得有关设备的旅行者数据,他们可以从 ATS/中提取,之后他们可以生成支持票,并在的一个评论框中请求。 TZR 输出文件。 如果他们需要其他帮助、我可以详细介绍。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:  

    我已将处理 PMIC 组件的同事引向此主题、因此我想他会与您联系。  

    非常感谢您使这成为可能。

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    没问题。 当我收到热团队关于输出文件的回复时、会回复给您。 我仍然希望这将在四月的第一个星期前准备好,但我会告诉你,如果有任何变化。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    您对此主题有任何更新吗?

    BR Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    Nicolas (您在另一个主题中联系到的另一名工程师)好像已经向热建模团队发送了电子邮件并抄送给我。 他试图确定何时完成这项工作。 当我收到该团队的反馈时、我会向您提供最新信息。 我想他们明天会回复我们。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来工程师已经估算出我们应该在明天准备好输出文件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 TT 的状态从"未启动"更改为"进行中"、因此我认为我们今天或明天仍然可以交付某些服务。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SN65HVD10_5F00_2R_5F00_CTM.tzr

    请参阅随附的。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    非常感谢你,模型工作 :)

    如果我稍后对该型号有疑问、可以联系谁?

    BR、Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    我们集团拥有专门的热模型资源。 我听说一些产品线有专注于热建模的产品工程师、但对于收发器产品、我们真的不会遇到很多关于热的问题/担忧。  大多数问题都 只是计算/估算功率损耗以及收发器在超过结温之前可以处理的功率。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bobby:

    我只有一个关于您发给我的热模型的问题:

    模型包含几个监测点、其中一个监测点名为"pmon_case_temp_1"。 此监测点是否测量组件顶部的温度?  

    我询问的原因是、此监测点位于部件上方1mm (在空气中)、而不是直接位于部件外壳顶部。 是这样吗?

    BR Michèle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michele:

    我可以尝试询问生成该文件的人员、但他们可能也不知道;对这些热文件的支持是有限的。 我明天会努力回复您、告知您他们的回应。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "当我打开模型时、我看不到任何监控点、因此我不知道会是什么原因。  但是、监测点不会影响模型的使用。"