This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:TVS 二极管正负线路能否反向连接?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358670/tpd4e05u06-can-tvs-diode-positive-and-negative-lines-be-connected-reversely

器件型号:TPD4E05U06

如果我们在 TVS 中反向连接 HDMI 对中+和-的方向、是否存在问题? 在 tvs 中+和-意味着什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您所参考的数据表上的指示仅为建议而不是要求。 此器件上的所有+和-通道在内部都是相同的、因此如果它们连接反向、则不会出现问题。

    如果您有任何问题、敬请告知!

    此致、

    J·普拉盛