This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:将 SGMII 幅度设置为600mV 峰峰值的配置寄存器值

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358476/dp83869hm-configuration-register-value-to-set-sgmii-amplitude-to-600mv-peak-to-peak

器件型号:DP83869HM

POST DP83869HM:关于 SGMII 幅度更改设置-接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛 指出、将配置寄存器0x00D6 t0 0x6000设置为720mV 峰峰值。

寄存器0x00D6的哪个值将产生600mV 的峰峰值?

提前感谢您、
此致、
赫伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herbert:

    遗憾的是、我们只有0x00D6 bit[14:13]来调整 SGMII 振幅。 我认为0x00D6是我们可以提供的最低振幅。 如果可能、您可以使用这些寄存器来查看是否能够在系统中看到600mV。

    --

    此致、

    林希尔曼