This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:DP83867CS Ping 问题

Guru**** 2839520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358214/dp83867cs-dp83867cs-ping-issue

器件型号:DP83867CS

大家好、

我们将 DP83867CS PHY 用于 SGMII 接口10/100Mbps

我们正在建立 MDI 链路。

但我们无法对设备执行 ping 操作。

请在下面找到寄存器转储。

=> MDIO 读取 FM1@DTSEC9 0-0x1f
从总线 FSL_MDIO1读取
地址0处的 PHY:
0 - 0x1140
1 - 0x796d
2 - 0x2000
3 - 0xa231
4–0x1e1
5 - 0xcde1
6 - 0x6F
7 - 0x2001
8 - 0x6001
9 - 0x200
10 - 0x0
11 - 0x0
12 - 0x0
13 - 0x401f
14–0x0
15 - 0x3000
16 - 0x5840
17 - 0x7c02
18 - 0x0
19 - 0x1c42
20 - 0x29ff
21–0x0
22–0x0
23 - 0x40
24 - 0x60b0
25–0x0
26 - 0x2
27–0x0
28–0x0
29–0x0
30 - 0x202
31–0x0

从 SGMII 调试指南获取0x0037寄存器

=> MDIO 写入 FM1@DTSEC9 0x000D 0X001F
=> MDIO 写入 FM1@DTSEC9 0x000E 0X0037
=>
=> MDIO 写入 FM1@DTSEC9 0x000D 0X401F
=> MDIO 读取 FM1@DTSEC9 0x000E
从总线 FSL_MDIO1读取
地址0处的 PHY:
14–0x0

请尽早分享此调试过程。

谢谢  

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您浏览调试指南。

    根据该观察、似乎问题发生在 SGMII 通信上。 如果可能、您能否共享在 DP83867PHY 上读取的寄存器0x0037值?

    如果无法通过寄存器0x0037[1]看到 SGMII 自动协商完成、请在下一步使用寄存器0x0000bit[14]尝试 MII 环回。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    读取0x0037时得到0x000。

    将检查 MII 环回并告知您更新情况。

    谢谢  

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将等待您的更新。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    我们尝试为 MII 环回写入0x0000、但 ping 仍然没有工作。

    我们从 PHY 获得振幅波形非常小。 我附上了图像供您参考。

    PHY SGMII 输出(PK-Pk - 176mV)

    PHY SGMII 输入(PK-Pk - 696mV)

    谢谢

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我可以询问 SGMII 连接设置或原理图吗?

    根据示波器捕获、预计不会有 SGMII 输出。 在 SGMII 输出上176mV 太小。

    如果可能、我还可以询问 SGMII 通信上的探头位置吗?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    SGMII 连接现在正在工作、原因是 PHY 中的干焊问题。

    感谢您的支持。

    谢谢

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很高兴它能工作。 感谢您的反馈。

    --

    此致、

    林希尔曼