This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:上电时序(最小 T1)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359515/dp83867is-power-up-timing-minimum-t1

器件型号:DP83867IS

大家好、

您能告诉我 DP83867IS 的最低 T1要求吗?

在数据表中、仅指定了标称值200ms。

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    感谢您指出这一点。 我与团队核实一下。 我们通常客户要确保在上电过程中没有 MDC 信号。 在上电阶段、MDC 信号可能会干扰模块内部的时钟信号。 客户应确保在 PHY 完成上电后等待200ms。  

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman-san:

    好的、请与团队核实最低要求。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    我与团队核实。 我们没有有关 MDC 线路上电后的最低要求的更多信息。

    如果可能、请在上电后让客户对 MDC 线路延迟约200ms。

    --

    此致、

    林希尔曼