This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:RBIAS

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360160/dp83867cr-rbias

器件型号:DP83867CR

您好、团队成员:

在数据表中、RBIAS 应与11k Ω 电阻器连接。

但是、在 AM62的 EVM 上、并联了一个22uF 电容器。

 我是否需要该电容器?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    在 Rbias 引脚上不需要该电容器。

    --

    此致、

    林希尔曼