This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:I2C 缓冲器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1360207/tca9803-i2c-buffer

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: TXS0104E

您好!

我正在开发一个测试子卡、其中使用评估板的 I2C 接口连接四个从器件。 在评估板中、使用了 TXS0104电压电平转换器、其输出连接到大约7个从器件。 在子卡上、我要再添加四个从器件、因此我想使用缓冲器 TCA9803。 我只是想确认一下、该方案是否可行。

此致、

斯内哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sneha、

    此应用程序应该可以正常工作、我看不到任何直接问题。  TXS0104E 的 A/B 端上有内部10k Ω 上拉电阻器、而对于 TCA9803、B 侧有一个内部电流源、因此整个系统无需外部上拉电阻器。  

    此致、

    插孔