This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:USB-C D 线路多路复用器

Guru**** 2956150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359891/tmuxhs221-usb-c-d-line-multiplexer

器件型号:TMUXHS221

尊敬的支持团队:
第一个多路复用器的基本原理。

TMUXHS221能否用作 USB-C D 线多路复用器?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是否要使用 TMUXHS221将 USB-C 电缆/连接器的 DP/DM 线路多路复用? 如果是、我认为该多路复用器应该适用、因为它适用于 USB2 (DP/DM)信号。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢。

    瑞安