This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:请查看 TCA9617B 和 TCA9546A 组合的方框图

Guru**** 2693895 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9546A, TCA9617B, TCA9544A, TCA9545A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1356893/tca9617b-please-review-the-block-diagram-for-the-combination-of-tca9617b-and-tca9546a

器件型号:TCA9617B
主题中讨论的其他器件:TCA9546ATCA9544ATCA9545A、TCA9509 TCA9803

您好!

请查看 TCA9617B 和 TCA9546A 组合的方框图  

另一个问题如下

TCA9546A 是开关类型、 TCA9544A 是多路复用器类型、如果我计划将 SD0连接到 SD3到具有相同地址的设备、这4个设备可以同时工作、我应该使用哪一个?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    TCA9617B 的 B 侧上的输出低电压(VOL)将大约为0.52V。 当1V8 MCU 驱动低电平时、TCA9545的输入端具有此特性仅会在 TCA9546A 输出后导致更高的 VOL。 务必注意 TCA9617B B B B B 侧的 VILC 要求 、方法是确保 TCA9545A 的 VOL 低于 TCA961B 的 VILC 要求。  

    在顶层、 TCA9546A 允许在给定时间启用一个或多个通道、而 TCA9544A 只允许一次启用某个通道。 在这种情况下、TCA9546A 可能更适合、因为您需要同时启用所有4个通道。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    根据您的回复、以下是我的理解、如果我错了、请更正我

    TCA9617B 侧的音量将大约为0.52V、而 TCA9546A 的最大 VIL 为0.3 x VCC (0.3 x 3.3 = 0.99)、所以不会有问题、对吧?

    2.您认为由于 TCA9617B VOL (约0.52V)、TCA9546A 的低电平输出会更高、这个值有多高? 大于0.52V?

    3. 您认为需要确保  TCA9545A 的 VOL 应低于 TCA961B 的 VILC 要求。

       TCA9545 (TCA9546A)的 Vol 最大值是什么?   TCA9617B 的 B 侧上有什么 VILC 要求?  

    该 I2C 缓冲器似乎有许多限制、如果继续使用  TCA9546A、您能否根据该方框图建议使用另一个 I2C 缓冲器?  (基于电流源的 I2C 缓冲器而不是该 SVO I2C 缓冲器)  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Louis:

    1.是的、这是正确的、这对于 TCA9546A 的 VIL 不是问题、但建议也检查 TCA9546A 的 VOL、因为 TCA9546A 不会重新驱动输出低电压。 下面是 我们希望尽可能避免的一个示例案例。

    它将取决于您在 TCA9546A 的 I/O 上使用的上拉电阻。 使用的较弱的上拉将导致较低的 I术语,但也会对上升时间产生负面影响。 有关 I2C 总线的上拉计算、请参阅此应用手册。  

    3.与上述类似,开关/多路复用器的 VOL 取决于所使用的上拉电阻以及3V3端接收器灌入的电流。  

    I2C 信号的数据速率是多少? 如果频率大于或等于400kHz、您可能会看到 TCA980x 系列缓冲器或 TCA9509。 这些 I2C 缓冲器具有内部电流源(A 侧为 TCA9509、B 侧为 TCA980x)、用于检测器件哪一侧驱动为低电平。 请注意、在内部电流源一侧不再需要外部上拉电阻。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jack

    感谢您的答复。

    经过内部讨论、我们计划将缓冲器更改为 TCA9803、但现在我们有两种拓扑、主要区别是电压、请帮助检查这两个方框图是否起作用? 和潜在风险?

    1.所有1.8V

    2.通过 TCA9803传输到3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9546A 是一款无源开关、因此上拉电阻器位于另一侧、因此不得将其连接到 TCA9803的 B 侧。

    如果您更改 TCA9803的 A 侧和 B 侧(因此 MCU 总线上没有上拉电阻)、两种拓扑都将有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    由于某些原因、MCU 总线上的上拉电阻必须存在、我们无法将其移除。

    因此只需交换 TCA9803的 A 和 B、(B 侧朝向 MCU)不应正常工作。

    在 MCU 和 TCA9803之间可以使用任何类似这样的合适组件?

    如果否、我只能返回使用 TCA9617B、但仍有几个问题需要检查

    请参阅下图、由于 TCA9617B B 侧只能支持 2.2V 到5.5V、所以 我将电压固定为3.3V

     TCA9546A 的右侧可能为1.8V、因此我只能使用 TCA9546A 的 VCC = 1.8V

    但我发现 TCA9546A 的 VIL 变为0.54V、它似乎低于 TCA9617B 的 VOL、它可能无法正常工作、对吧?  

    那么、现在如果无法使用两个新的方框图、您能提供解决这种 I2C 串联连接的建议吗?

    这是该部件的设计要求、

    a. MCU:1.8V 电压轨及上拉电阻

    b.从属设备:在 TCA9546A 的输出中、1.8V 电压轨和 上拉电阻器已

    c.应使用 TCA9546A。

    d.在 TCA9546A 和 MCU 之间需要一个缓冲器

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高克莱门斯

    顺便说一下、您说要 更改 TCA9243的 A 侧和 B 侧(因此 MCU 总线上没有上拉电阻)。

     是否应在 TCA9803的一侧上拉? (TCA9803与 TCA9546A 之间)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TCA980x 始终需要在其 A 侧上拉(除非连接到另一 TCA980x 的 B 侧)。