This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:关于 AM26C31的等级

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359950/am26c31-about-the-rating-of-am26c31

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32

AM26C31とAM26C32で通信しているのですが、誤って15Ωの終端抵抗を取り付けてしまいました。器
この場合、AM26C31、AM26C32、終端抵抗(1/2W)のいずれかが破損するのでしょうか?
(絶対最大定格には[入力または出力クランプ電流] 20mAとあるので問題ないと思います。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位电流与这无关。

    AM26C31的短路电流保证低于其150 mA 的输出电流限值、因此15 Ω 终端不会损坏它。 我不知道实际输出电流是否足够高、从而导致温度问题。

    AM26C32需要至少±0.1V 的差分输入电压、因此流经端接电阻器的电流必须至少为7 mA。 那么、这将起作用。