This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:适用于10/100Mbps SGMII 的 TMUXHS4212多路复用器

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358181/tmuxhs4212-tmuxhs4212-mux-for-10-100mbps-sgmii

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

我们将 TMUXHS4212用作10/100Mbps SGMII 的多路复用器。

这就是我们的架构。 其中、我们将获取来自中的处理器输出和多路复用器的波形、但在多路复用器输出中、我们不会获取任何波形。

请尽早分享一些调试过程。

谢谢

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

        您是否将 RSVD1/2连接至引脚 VCC? 能否发送原理图进行审阅?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    请找到原理图、在原理图中、我们犯了一个错误、RSVD 引脚未连接到 VCC。
    但我们尝试了两件事、

    1.将 VCC 更改为1.8V 仍然没有得到输出。

    2.将 RSVD 更改为3.3V (VCC - 3.3V),因此我们也无法获得输出。

    我们的配置 MUX_EN -上拉和 MUX_SEL -下拉

    请尽早分享您的评论。

    谢谢

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

      OEN 低电平有效可启用多路复用器、但仍需要将 RSVD 引脚拉至 VCC。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我们得到了输出、感谢您的支持。

    谢谢

    凯文