This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC817S-Q1:SGMII 接口

Guru**** 1630180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359600/dp83tc817s-q1-sgmii-interface

器件型号:DP83TC817S-Q1

您好、TI 朋友:

问题:

1) DP83TC817S 和 DP83TG720S 有何不同?

说明:

1)设置:独木舟(BCM89811)<--- MDI。 > DP83TC817S <--- SGMII---------------- > MAC (RH850/U2A16)

独木舟 TX:12 34 46 78 90 12 ...

RH850 R: 15 32 44 76 98 10 ..

细节图:

2) 2)将 DP83TC817S 更改为 DP83TC12S 可获得相同的结果。

3) 3)将 DP83TC817S   更改为 DP83TG720S、将 RH850更改为1000BASE-、然后清除问题。

注意:相关案例 :https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1319974/dp83tc812s-q1-sgmii-interface/5183869#5183869

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续处理上一封电子邮件。

    问题:2) TI 如何验证 DP83TC817S   SGMII 接口? 3) 3)您能否列出  DP83TC817S  SOC/MCU 可以支持哪些接口来验证 SGMII 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是通过电子邮件处理的、因此我暂时关闭该主题。 可以在此处解决任何其他问题。


    此致、

    梅利萨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 感谢你的帮助。 我想跟踪这个问题、以帮助更多人。 当然、我们可以关闭该线程。