This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:输入和输出的 PAM4电压电平是多少?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS560DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359326/ds560df810-what-voltage-levels-for-pam4-on-the-input-and-output

器件型号:DS560DF810

您好!

我对将 DS560DF810用于56G PAM4应用感兴趣、但我在了解电压电平时遇到了一些困难。 器件在每个信号电平的输入端是否接受多种电压? 每个信号电平输出多大的电压? 这些电压电平是否有以太网标准?

谢谢!

此致、

扎克·金布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我找了一位器件专家来提供帮助。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    理想情况下、PAM4信号中的电压电平间隔均匀。

    我们以该 PAM4眼图为例。  为了简单起见、我想说这是900mVppd (只需挑选一个数字、而不是根据示波器捕获进行估算)。  在本例中、我们预计每个信号电平之间为300mVppd。  对于耦合到示波器的交流信号、我们预计会得到-450mV、-150mV、150mV、450mV 的信号。  在实践中、信号存在一些直流偏置、通常由发送器件或接收器件设置。 发送器和接收器之间的交流耦合允许独立的直流偏置。

    回答"可接受输入电压的范围"会有点困难。  通常发送到重定时器的信号具有闭合眼图、因此信号电平可能差异很大。  在重定时器应用接收器均衡后、信号质量应得到提高、从而导致眼睛张开。

    尽管最小输入信号电平不是数据表中的电气特性的一部分、但可用的输出摆幅设置可用作典型 PAM4信号振幅的指示器。  对于该重定时器、输出摆幅范围为~700mVppd-1000mVppd。  我希望输入信号通常处于该范围内。

    谢谢。

    德鲁