This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:与新 LMKDB1202连接

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801, LMKDB1202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357524/ds160pt801-interfacing-with-the-new-lmkdb1202

器件型号:DS160PT801
主题中讨论的其他器件: LMKDB1202

您好!

目前正在从事将 DS160PT801集成到产品中的设计。

我正在查看它的时钟架构。 通过它、我们将运行 PCIe 第4代、并且希望能够自动在 CC 或 IR 模式下工作以进行计时。

我本来希望使用 LMKDB1202器件、因为它似乎具有一个很好的 LOS 功能、如果不存在来自 PCIe 背板的 REFCLK、则可以切换到使用板载振荡器。

我希望在一定程度上确认、这两个器件适合配对来实现此功能。

CLKIN0 ->来自连接器/背板的 PCIe REFCLK

CLKIN1 -> 100MHz 差分振荡器

CLKOUT0 -> PCIe 端点

CLKOUT1 -> DS160PT801输入

LOS ->锁存电路-> CLK_IN_SEL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    LMKDB1202是一款新产品、因此我不确定是否采用了 DS160PT801的测试。 作为一个基本的基准时钟输入、它应该非常合适、但是对于在公共时钟和独立基准模式间自动切换的想法我有一些注释。 由于重定时器操作的详细信息为机密信息、请接受我的 E2E 好友申请、我将在 E2E 直接消息中与您讨论。

    如果有任何与重定时器无关的特殊注意事项、我会通过来自时钟和计时产品线的专家对 LMKDB1202进行详细评论。

    此致!

    Evan Su

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    从 LMKDB1202的角度来看、此部件能够确定一个 LOS 事件是否已经发生、但是它不能在输入间进行切换。 除了说明之外、LMKDB1202似乎是一个合适的解决方案、但对 Evan 进行回声、我们尚未使用 LMKDB1202测试 DS160PT801的计时。 希望这对您有所帮助!

    祝你好运!

    安德烈亚