This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:eUSB2主机和器件的要求

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359779/tusb2e22-requirement-for-a-eusb2-host-and-device

器件型号:TUSB2E22

嗨、Nicholaus:

我们开发了需要使用 TI 中继器对 eUSB2 Config2和 Config3进行测试的研发模块。

我们现在面临的问题是提供兼容的 eUSB2主机和 eUSB2器件。

如果您能对此有所帮助、敬请告知。

谢谢。

文卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkat:

    您的模块的终端应用是什么?

    我认为 Nicholaus 之前已经做出了响应、因为我们不能因为 NDA 而披露经过测试的特定主机/设备。   

    抱歉、我们目前不支持内部测试外部模块、但该设备已随附使用最广泛的移动处理器一段时间。

    如需更多信息、请随时联系您当地的 TI 现场销售代表。

    此致、

    翁德拉