This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306与 TXS0102比较

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, TCA9416, PCA9306, TXS0102, TCA39416, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359718/pca9306-pca9306-vs-txs0102

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXS0102、LSF0102 TCA39416TCA9406、TCA9416

大家好、

我注意到 PCA9306与 TXS0102引脚对引脚相同、我想知道它们、规格 、 功能或应用之间有什么区别吗?  我们应该如何推广这两个器件?

Br  

京国市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、京国:

    TXS0102是 PCA9306的升级版、增加了内部10k Ω 上拉电阻器和一次性电路。 它也不需要像 PCA9306这样的特定偏置、其中 VREF2需要短接至 EN 并使用外部200k Ω 电阻器上拉至 VCC。  

    两个器件在 I/O 之间共享类似的 passFET 架构以进行电平转换、可用于 I2C 和数据表第2节中所示的类似应用。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF0102 = PCA9306
    TXS0102 = TCA9406 (和低电压型号 TCA9416、TCA39416)