This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:用于 eARC 多路复用器应用

Guru**** 2877310 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359637/ts3usb221-for-earc-mux-application

器件型号:TS3USB221

您好!

我的客户正在寻找适用于 eARC 应用的 SPDT 差分多路复用器。

多路复用器器件需要满足以下条件、TS3USB221是否适用于此请求?

差分阻抗为100欧姆+/-10%。

信号直流偏置为4V。

3. eARC 规范如下。

e2e.ti.com/.../eARC-spec.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    查看规格、发现信号在大约4.5V 时达到最大值、这对于此器件是可以的。 差分阻抗也应该可以。

    典型带宽是多少? 该器件适用于1.1GHz、因此只要在该范围内、就应该没问题。

    谢谢。

    瑞安