This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:最小封装高度?

Guru**** 2845620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359077/dp83867e-minimum-package-height

器件型号:DP83867E

大家好、

我当时正在调查 DP83867ERGZT、我注意到封装高度的最大尺寸为1mm (从底板到封装顶部)。 您是否能够提供从底板到封装顶部的封装最小高度?

 

 

此致、

菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    我想问一下 、为什么您需要有关包装最小高度的数据?

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:  

    我与一位客户合作时担心不同器件的封装尺寸存在差异。 了解器件的绝对最小/最大高度是多少有助于他们进行器件分析。  

    此致、

    P·鲁宾斯泰因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Filipe:

    我向团队核实。 遗憾的是、我们没有器件最小高度的数据。

    --

    此致、

    林希尔曼