This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:关于使用外部微控制器的 MDIO 操作

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1359374/dp83867e-about-mdio-operation-with-external-microcontroller

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

感谢你的帮助。

请告诉我如何通过操作 DP83867E 的 MDIO 来访问寄存器。
我们目前正在评估 DP83867E EVM。
其中、使用"MSP430F5529 LaunchPad 开发套件"和"USB-2-MDIO-Tool"执行寄存器设置和参考。

我们计划最终使用另一个微控制器来操作 MDIO。
是否有直接支持 MDIO (IEEE 802.3-2002第22条、第45条)的通用微控制器产品?
一些通用微控制器配备了 I2C 和 SPI 等接口、但认为可以改用它们是否正确?

谢谢你。