This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:DP 重定时器/转接驱动器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1357252/sn65dp159-dp-retimer-redriver

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件:TDP142TDP2004

您好

您能帮助推荐重定时器或转接驱动器作为英特尔新平台 Arrow Lake 的产品吗?

产品中的显示屏将具有 DP++(预计支持 HBR3速度、4个通道)输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gareth:

    我们仅为此类型的系统提供转接驱动器解决方案。 我推荐 TDP2004或 TDP142适用于这一应用。

    在 DP++中您需要小心处理的一件事是 AUX/ DDC 线路。 AUX 线路需要100k PUP 和 PDOWN、并使用曼彻斯特编码发送。 DDC 线路是 I2C 通信、都具有上拉至 VCC 的上拉电阻器。

    这些信号必须在同一数据线上发送、但电气要求不同。 因此需要使用外部多路复用器或 MOSFET 来控制发送哪个信号、具体取决于是否连接了 DP 受电方或 HDMI 受电方。  

    请询问英特尔、该箭湖是否有集成 DDC/AUX 总线、或者它们是否分开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Im 由于不活动而关闭此线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Visheah

    感谢您的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Visheah

    感谢回复~ 另外、我想进一步询问 DP++ HBR3的应用情况。 当损耗达到多少 dB 或电缆长度达到多少 dB 时、建议使用以下字母中的转接驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DP 2.0规范在奈奎斯特频率下提供的插入损耗。 如果违反其中任何一项、则需要使用转接驱动器。