This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:灌电流 CC 引脚上的电压阈值

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358126/tusb320-threshold-for-voltage-on-sink-cc-pins

器件型号:TUSB320HA

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们正在考虑 TUSB320、并希望确认 CC 引脚上的电压。

我理解数据表规格如下:

我们应该如何考虑 "0.61V 或更高、小于0.7V" "1.16V 或更高、小于1.31V"

虽然 USB 标准规定了阈值、但 TUSB320数据表中不包含阈值、因此我问了这个问题。

(1)

TUSB320是否具有与 USB 规范类似的阈值?

或者这个器件的这些电压范围是否"未定义"?

(2)

我明白这是一个 "未连接状态(OUT1和 OUT2为"H")" 当它是 小于0.25V ,但这是正确的吗?

或者它是否需要小于 0.2V ,这是 USB 规格阈值或 0.15V 阈值?

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    我们该如何考虑 "0.61V 或更高、小于0.7V" "1.16V 或更高、小于1.31V" ?[/报价]

    就我们而言、这些状态未定义。 如果您在这些电压电平内运行、我们无法保证 TUSB320能够检测到正确的电流模式。

    Unknown 说:
    TUSB320是否具有与 USB 规范类似的阈值?

    我向系统进行了这方面的检查、TUSB320中的阈值可能与 USB 规范中的阈值类似。 我们无法确定它们是否完全相同 、因为我们只能保证数据表中显示的最小/最大范围。

    Unknown 说:
    我明白这是一个 "未连接状态(OUT1和 OUT2为"H")" 当它是 小于0.25V ,但这是正确的吗?

    未连接状态和默认状态之间的截止阈值将介于0.25V 和0.15V 之间。 如技术规格中所示、这个阈值有可能在0.2V 左右。

    我建议保持在数据表中的范围内、以确保检测到正确的电流模式。

    此致!

    谢恩

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    您的回答非常有用、尤其是因为数据表中没有提到"未连接状态"下的 CC 电压。

    此致、

    毫米