This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:dp83640内部时钟可能会出现异常步进

Guru**** 2909920 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358243/dp83640-dp83640-internal-clock-may-step-abnormally

器件型号:DP83640

我们为 PTP 使用 dp83640、大多数情况下它运行良好。

但有时时钟会变为异常随机值。 我使用 PTPClockRead 获取 Phy 时钟(秒 1毫微秒)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiping、

    如果可能的话,我想问一下,董事会的工作是否顺利?

    当您提到"异常随机值"时、我想问一下时钟信号的异常值是什么?

    如果可能、您能否为工作案例和非工作案例分享示波器捕获波形?

    --

    此致、

    林希尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hillman,

    我们为 PTP 设计此板、它的 phy 是 dp83640。   

    网络始终运行良好。 但 phy 中的时间戳是不稳定的。 有时 PTPClockRead 函数读取的值更改为0533或23643等、以此类推、即一个随机值。  正常值类似于1715140871 (sec)和238474893 (nsec)。

    此时网络运行良好。 因此、PTP 的 UDP 数据包中的时间戳更改为随机值、而从板的时间更改为错误的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiping、

    我将与团队进行讨论、并在本周晚些时候向你提供反馈。

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weiping、

    我与团队进行讨论。 以下是一些文档和调试方法:

    --

    此致、

    林希尔曼