This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3622:GaN 正常关断

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1354962/lmg3622-gan-normally-off

器件型号:LMG3622

大家好!

我有一个关于 TI GaN 产品的问题。
它说通常可以在产品网页中关闭、但是否有任何文档?
https://www.ti.com/power-management/power-stages/gallium-nitride-power-stages/overview.html 

我想知道它们是如何实现正常工作的。

此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石川圣、您好!

    我们的 GaN 产品系列包括增强模式和耗尽模式器件。 增强模式器件 通常处于关闭状态、而耗尽模式器件通常处于打开状态。  

    为了使 d 模式器件发挥正常关断器件的作用、我们 将硅 FET 与 GaN FET 串联、但直接驱动 GaN FET 的栅极。 这称为直接驱动。 上面重点介绍的白皮书提供了有关此技术的更多信息。 请随意通读该文档以 了解该机制。  

    此致、

    约翰  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、


    感谢您的回答。

    很抱歉这么晚才回复。

    我可能还不明白。

    以下理解是否正确?
    ・TI 的产品有增强模式和耗尽模式两种器件。
    ・增强模式产品通常处于关闭状态。
    ・抑制模式产品通常打开。
    ・抑制模式产品需要实施串联的 Silcon FET

    例如、LMG3622是处于增强模式还是耗尽模式?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    石川圣、您好!  

    是的、您的陈述正确。 LMG3622是一款增强模式 FET。  

    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    感谢您的回答。

    在哪里可以说明 LMG3622数据表中它是增强型模式 FET?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡山、  

    我们的产品说明书未提及它们是 e 模式还是 d 模式。 但是、我们的 d 模式器件(LMG342x、LMG352x、LMG341x)在其内部 反相降压/升压稳压器中需要使用外部降压/升压电感器。 此稳压器提供负电压来关断 GaN FET。 这是一种判断器件是否为 d 模式的方法。  

    此致、

    约翰