This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC400:链接至 TUSB2036 -是否需要串联电阻器?

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC400, TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1358063/ts5usbc400-linking-to-tusb2036---series-resistors-needed

器件型号:TS5USBC400
主题中讨论的其他器件: TUSB2036

我的应用将包括两个连接到 PC (上行端口)的 TUSB2036集线器和两个用于下行外设的连接器(USB A 或 USB C)。 微控制器将决定哪个连接器要连接到哪个集线器、因此我计划在它们之间放置 TS5USBC400开关(2端口连接到集线器、1端口连接到外设连接器)。

对于电路板上的 DP/DM 连接(集线器与开关 IC 之间)、是否需要串联电阻器? 走线将相当短(约1.5英寸、可能更短)并将布置为适当的差分对、在两侧均有接地层、以保持 USB 信号的90欧姆阻抗要求。

此外、TS5USBC400数据表不指示开关非板载连接(到可拆卸器件)侧所需的串联电阻值。 应该使用什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电路板上的 DP/DM 连接(集线器与开关 IC 之间)、是否需要串联电阻器?

    是的、TUSB2046是 FS 集线器、DP/DM 上需要22 0 Ω 串联电阻、您也可以使用无需外部串联电阻的 TUSB4041。

    为什么  OVP 需要 TS5USBC400多路复用器?

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我附上了一份非常粗略的设计图。 主机将各连接一个集线器、集线器的另一端将连接到一对设备、并由微控制器决定将哪些设备连接到哪个集线器。 这些交换机将用于将每个设备连接路由到一个集线器或另一个集线器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师:

      方框图应该可以正常工作、但是最好在每次切换端口时将 Vbus 重置为 USB 连接器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件端口将由为 IC 供电的同一电源轨供电、而不是由主机连接器的 Vbus 供电、因此这不会是问题。

    假设集线器和开关 IC 之间不需要串联电阻器吗? 开关 IC 和 USB-A 连接器(对于器件)之间需要多大的串联电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 TUSB4020B 也许比较安全、不需要外部串行电阻器。

    对于 TUSB2036来说,它确实需要22-33欧姆的串联电阻。

    此致

    布赖恩